结果:找到"网络名称不对 网络名称错乱",相关内容873条
  • 如何在导入多个复用模块时修改全局网络名
  • 我导入了两个复用模块,他们均导出了两个3.3V和gnd的接口,我为这两个模块的接口分别取了M0_DRV_3V3、M0_DRV_GND、M1_DRV_3V3和M1_DRV_GND这四个网络,但是当我检查导线属性时发现其全局网络名被统一为模块接口名字的DRV_3V3和DRV_GND,请问我如何将这两个模块的信号分开呢?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 复用模块 全局 发帖人:小鲁大魔王 发帖时间:2023-08-03 19:38:00
  • GND网络名称变成了VCC
  • 发现一个问题,GND网络名称变成了VCC,更新到PCB之后,导致芯片供电都是VCC,本来应该一个是VCC一个是GND为了找规律,把GND标签和芯片断开,只画了一小段线,发现依然被识别成VCC现在工作基本上暂停了,用的是立创专业版在线版
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 21:03:00
  • 立创eda原理图网络名称自动变得不一致
  • 遇到一个很奇怪的问题,如下图,有一个网络名称会自动的变成另一个毫不相干的网络名称。并且这两个网络能够确定是没有任何相连的。只是从不同的复用模块里同步过来的。在这种情况下更新PCB就会出现PCB里的网络错乱。这两个网络没有联系,是两个独立的复用模块,模块内的名称也不重复。之前也遇到过类似的,但是不知道怎么弄,就把引脚删除,或者不用复用模块,重新画一个一模一样的图,但是太麻烦了。没有找到原因,从社区里看到有同学遇到了相同的问题,https://club.szlcsc.com/article/details_61456_1_2.html#floor_2不知道这位同学后来是怎么解决的?有立创eda的...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 00:39:00
  • 立创EDA从原理图更新PCB后网络错乱
  • 立创eda从原理图更新PCB后,会出现网络错乱的问题,研究了很久没有找到规律。毫不相干的两个网络,一更新PCB,A的网络的名称就变成了B的了?很奇怪,遇到多次了,有大佬们遇到过没?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 覆盖 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 00:22:00
  • 关于专业版网络名的自动生成问题
  • 想问一下专业版网络名的自动命名风格以后会变更吗?还是说一直沿用了。现在的这种方式看上去很不适应,就是很不直观,不像AD,Allegro那样,采用类似元件加编号的方式,这样看着要直观些。下面是专业版的网络名风格:AD网络名风格:
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版, 发帖人:悠悠三千在 发帖时间:2022-09-26 09:28:00
  • 专业版,没有标准版的标签功能,定义网络名称效率太低
  • 这里的网络名称,序号是连续的,但专业版里,没有标准版中标签功能(标签名称序号自动加1),对网络名称的定义,只能点击导线,再单独添加名称,效率降低了很多,请问有没有其它方法来定义网络名称?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 标签 发帖人:Irox 发帖时间:2021-10-11 17:48:00
  • 关于专业版网络名的问题
  • 1.如果为一条线添加两个网络名?2.目前增加网络名的操作很麻烦,鼠标选中->鼠标移到右边点名称的文本框->写名称,网络多的时候很费时间,能否直接双击导线直接跳出文本框填写?(类似修改网络名的操作)3.批量修改网络名的功能默认是从左到右,从上到下,对于引脚是从右到左,从下到上,或者顺时针或者逆时针排列的,只能一个个改,对于并行通信的元件十分痛苦.能否增加按选择顺序排列的选项?4.目前的批量选择模式是完全包含在选择框中的选中,能否增加类似kicad的任何一部分包含在选择框中的选中?这个特性配合3,会大大提高效率另外,能否说明一下专业版中去掉网络标签功能的原因?---PS:我发现问题4...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 发帖人:windwolf 发帖时间:2021-07-17 13:06:00
  • 立创现有封装名怎么看?
  • 立创现有的封装名称怎么看?前面的看得懂,但是后面还有:TL、BL、EP\EP-2.5这些是什么意思?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB封装 发帖人:海螺188号 发帖时间:2020-09-11 10:45:00
  • PCB设计时,处于另一层的PAD不显示网络名
  • 编辑顶层时,底层器件的PAD不显示网络名(走线上会显示),同样的,编辑底层时,顶层器件的PAD上也不显示网络名。这里的PAD指的是表贴器件的PAD,通孔除外
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:XQLA 发帖时间:2020-05-17 14:56:00
  • 有个地方需要优化一下
  • 当我放置VCC网络时,将VCC改成VUSB,然后打算连续放置,但是放置完第一个之后,网络名称又恢复默认名称VCC,这点不方便。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 放置电源的时候,修改能保持! 发帖人:Dxx2018 发帖时间:2018-11-30 17:05:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: